This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214EVM:104 — 登录失败:达到最大登录尝试次数,请稍后重试。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618734/drv8214evm-104---login-failed-maximum-login-attempts-reached-please-retry-later

器件型号: DRV8214EVM

我让 DRV8214EVM 使用了几天基于云的 GUI、但今天收到了以下消息:

104-登录失败:达到最大登录尝试次数、请稍后重试。

即使我已登录 TI 系统(如另一个浏览器选项卡中所示)。

“稍后“的时间范围是什么?为什么甚至会发生这种情况?

BR, Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您在这个论坛上的帖子。

    [引述 userid=“685855" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618734/drv8214evm-104---login-failed-maximum-login-attempts-reached-please-retry-later

    我让 DRV8214EVM 使用了几天基于云的 GUI、但今天收到了以下消息:

    104-登录失败:达到最大登录尝试次数、请稍后重试。

    为什么会发生这种情况?

    您必须登录 https://dev.ti.com/gallery/ 网页、才能继续运行基于云的 GUI。 由于不同 GUI 上有多个 GUI 云应用程序用户、因此  如果这些页面中没有用户交互、https://dev.ti.com 网站具有内置超时。  

    如果您在很长一段时间内以无人参与的方式登录并保持基于云 的 GUI 打开、并且 dev.ti.com 网站超时并注销、无人参与的云 GUI 会尝试多次登录尝试、最终会被锁定。  

    即使我已登录 TI 系统(如另一个浏览器选项卡中所示)。

    您可能登录到 TI 的 my.ti.com、但不  登录 dev.ti.com/.../、后者是运行云 GUI 应用程序需要单独登录的。  

    “稍后“的时间范围是什么

    这可能从关闭违规云 GUI 网页开始至少需要 30 分钟。 作为解决方法、当我在一个 Web 浏览器中被锁定时、我完全使用不同供应商的浏览器。 例如、如果我的云 GUI 在 Chrome 上超时、我会打开 Firefox 浏览器并登录 https://dev.ti.com/gallery/ 、然后运行云 GUI、反之亦然。  

    如果您预期保持 GUI 打开状态以进行长期数据收集和/或评估、请使用 GUI 桌面应用、方法是在本地安装它。  

    此致、Murugavel