This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:IDRIVE 电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617427/drv8161-idrive-current

器件型号: DRV8161
主题中讨论的其他器件: LM2665CSD18543Q3A

尊敬的 Akshay:

 栅极驱动峰值电流与此 BST 二极管电流的关系(峰值)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pranjali、

    BST 二极管上的电流是导通 MOSFET 所需的平均电流
    iavg =开关 MOSFET 的数量* Qg * FPWM

    Idrive 峰值电流来自自举电容器、当 LS FET 导通时、自举电容器会从 GVDD 充电。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、

    我们计划使用 5V LDO 输出作为 电荷泵的输入、以获得 8V 至 20V 的 GVDD 电源。

    我们是否可以使用  LM2665 电荷泵来提供 GVDD 电源。

    MOSFET - CSD18543Q3A

    Fsw- 1.2kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    LM2665 是一款简单的倍压器。 因此、使用 5V LDO 时、输出电压约为 10V。 但偏离 10V 的压降取决于负载电流。 请参阅数据表中的图 5。 因此、我认为您可以使用此器件来满足您的需求、但不清楚 8V 至 20V 的含义。

    此致、
    Brigitte