This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:需要购买 ULC1001‑DRV2911EVM 以进行 ULC 清洗

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617076/ulc1001-drv2911evm-need-to-buy-ulc1001-drv2911evm-for-ulc-cleaning

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001

您好团队:

我们将探索汽车乘用车中应用的 ULC 清洁技术、需要您的“ULC1001‑DRV2911EVM 电路板“支持以及如何将其集成到我们的产品中...因此,我们需要您在普纳 — 马哈拉施特拉邦-印度办事处提供演示支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pravin

    我们将审核您的 问题 、并尽快回复您。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否已经有 ULC1001-DRV2911EVM 电路板? 这是一个略有不同的 EVM、但此视频演示了采用圆柱形镜头盖系统的 ULC: https://www.ti.com/video/6336839553112 

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 手头没有 ULC1001-DRV2911EVM 电路板、我们希望印度的 TI 团队为我们提供现场演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们可以为您提供 EVM 并支持虚拟通话。 这样可以吗? 我们的 ULC 专家位于德克萨斯州达拉斯。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后、请为我们提供 EVM 并支持虚拟通话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 我将通过电子邮件联系。  

    此致、
    Sydney Northcutt