This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:询问 DRV8873H-Q1 上电流调节期间的 nFAULT 行为

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618716/drv8873-q1-inquiry-regarding-nfault-behavior-during-current-regulation-on-drv8873h-q1

器件型号: DRV8873-Q1

我们目前正在使用您的电机驱动器 DRV8873H-Q1(硬件接口版本:DRV8873HPWPRQ1)开发一款产品。

我想确认在电流调节 (ITRIP) 事件期间 nFAULT 引脚的预期行为。

 

■问题

问题 1: 对于 DRV8873H-Q1 硬件接口版本、nFAULT 引脚是否在电流调节 (ITRIP) 事件期间一直置为低电平?

我们的理解是:

 

电流调节 (IO > ITRIP_LVL) 不被视为故障条件

硬件版本不支持 ITRIP 报告(无 ITRIP_REP 位)

因此、当电流调节激活时、nFAULT 不应变为低电平

 

请您确认此理解是否正确。

 

■器件条件

 

器件:DRV8873H-Q1(硬件接口版本)

nITRIP 引脚:保持未连接状态(默认启用电流调节)

工作模式:标准 PWM 电机驱动

 

如果可能、请确认 nFAULT 引脚是否绝不会仅由于电流调节而置位为低电平。

以及在特定工作条件下是否有任何例外情况。

 

非常感谢您的支持。

我们期待着您的指导。

 

此致、

Shibata 直人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoto、

    对于 DRV8873H-Q1 硬件接口版本、nFAULT 引脚在电流调节 (ITRIP) 事件期间是否一直置为低电平?

    您的理解是正确的、器件的硬件型号不会在 nFAULT 引脚上报告 ITRIP 电流调节事件。  

    [报价 userid=“685843" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618716/drv8873-q1-inquiry-regarding-nfault-behavior-during-current-regulation-on-drv8873h-q1

    如果可能、请确认 nFAULT 引脚是否绝不会仅由于电流调节而置位为低电平。

    以及在特定工作条件下是否有任何例外情况。

    [/报价]

    如果只进行电流调节、则对于硬件型号、nFAULT 引脚不应设置为低电平(检测到故障)。 如果在启用电流调节时报告另一个故障、例如过流、则这是在器件调节电流时 nFault 变为低电平的唯一情况

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Joshua:

    感谢您的答复。
    您提供的信息非常有用。
    我们感谢您的持续支持。
    此致、
    Shibata 直人。