This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:输入电压较低 MCT8316A

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618892/mct8316a-lower-input-voltage-mct8316a

器件型号: MCT8316A

您好!

如果不使用降压稳压器、您能否在 3.6V 电源下可靠地运行 MCT8315/6A?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件的建议最小电压为 4.5V。 当电压为 3.6V 时、它将处于 UVLO 状态。

    此致、

    Rajesh