This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243 关闭状态诊断、且 DRVOFF 在 SPI 控制下

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619527/drv8243-q1-drv8243-off-state-diagnostics-with-drvoff-under-spi-control

器件型号: DRV8243-Q1

您好的团队、

通过 SPI 设置 DRVOFF(DRVOFF 引脚为低电平)时、我很难让 DRV8243 关断状态诊断 正常工作。 芯片在 PH/EN 模式下运行;我在 SPI 控制下通过表 8-15 进行切换:将 S_DIAG 设置为 01b、解锁 SPI_IN、通过 SPI_IN 和 CONFIG4 切换 DRVOFF/IN1/IN2。

在这种情况下、关断状态诊断会正确报告开路负载情况、但当我将 S_DRVOFF (2) 设置为 1 且将 DRVOFF_SEL 设置为“OR"时“时、可以看到 ACTIVE 位会被清除。 除此之外、如果我将 DRVOFF 引脚设置为高电平、则关断状态诊断按预期工作(相同的 SPI 例程会在各个状态之间运行、仅 DRVOFF 引脚状态会发生变化)。

您能否确认这是否真的正确? 关断状态诊断是否需要激活 DRVOFF 引脚、或者是否通过 SPI 进行组合控制就足够了?

谢谢、此致、

Marc