This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:DRV8234 输出电流能力

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8234, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614702/drv8234-drv8234-output-current-capability

器件型号: DRV8234
主题中讨论的其他器件: DRV8262

您好:

你好。

有人请您澄清是否有替代器件 DRV8234 和更高的输出电流能力呢? DRV8234 是的额定值 3.7A 峰值 2A RMS 而我们正在寻找一系列的解决方案 6A 峰值 4A RMS

或者、可以建议采用并行或以其他方式组合多个组合的方法 DRV8234 来实现更高的输出电流能力?

感谢您的支持。

此致、

Thomas Cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们还有其他电机驱动器可支持更高的电流需求、但不支持任何具有纹波计数功能的电机驱动器。

    需要 DRV8234 的哪些功能?

    对于这么大的电流、我建议使用 DRV8262 等 器件、以便为更好的热性能提供足够的余量。 但是、这是一个 GPIO 器件、而不是 I2C。  

    DRV8262 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David:

    感谢您的答复。 我们 对纹波‑计数特性感兴趣;但是、我们需要具有更高电流能力的该功能来满足我们的应用需求。
    此致、
    Thomas Cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我懂了。

    由于这些器件是我们推向市场的首批纹波计数器件、因此我们将在未来的产品开发中使用此反馈。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、如果以后有任何有关此方面的更新、请告知我