This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802EVM:DRV8802EVM 设置

Guru**** 2946960 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619779/drv8802evm-drv8802evm-setup

器件型号: DRV8802EVM

主席先生/女士、

我可以在不使用板载 MCU 的情况下设置 DRV8802EVM 吗?

此致、

Keith

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的发布。 可以、在移除两个电阻阵列后、将驱动器控制连接到板载 MCU 并将外部控制信号连接到所需的测试点、您可以在不具有板载 MCU 的情况下使用 EVM。 请参阅下面的。

    此致、Murugavel