This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329HS-Q1:过调制使用

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619484/mcf8329hs-q1-overmodulation-use

器件型号: MCF8329HS-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329A-Q1

尊敬的团队:

Q1:我是否知道 OVERMODULATION_ENABLE=1 的调制率?

问题 2:MCF8329HS-Q1 和 MCF8329A-Q1 之间是否存在这种差异?

它应该与 VDD 和目标速度(以及极数等)有关。 但请提供最大 IC 功能和示例案例。

由于我们还没有梯形控制集成式驱动器的汽车变量、因此可以确定客户是否需要梯形控制。 我可以考虑是否建议对 MCF8329 进行过调制。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    可实现的最大调制指数为 1.1。

    MCF8329A-Q1 不支持过调制特性。

    是的、过调制有助于在给定的电源电压下实现更高的速度。

    谢谢、

    Dhinesh