This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803 复位功能

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618749/drv8803-drv8803-reset-function

器件型号: DRV8803

大家好:  

我目前正在设计一款使用 DRV8803 来驱动功率输出的板。 为了更大限度地减少微控制器引脚数量、我希望使用最少数量的控制线。

我已经决定离开了 nENBL 未使用(永久启用)。 此外、我正考虑省略 nRESET 引脚。 根据数据表、将 nReset(高电平)置为有效会清除内部故障、例如过流 (OCP)。 在我的特定应用中、电源电压 ( 虚拟机 ) 经常循环、因为每当应用 VM 时、设备都会执行上电复位 (POR)、我打算依靠此下电上电来清除任何故障情况。

您能否确认让 nRESET 永久连接到 GND(未激活)是否存在任何隐藏风险? 具体来说、是否有任何故障状态需要逻辑电平复位脉冲而无法清除 VM 下电上电?



谢谢你

此致、  

Evangelos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Evangelos:

    应没有使用下电上电将 nRESET 接地并清除故障的风险。  

    此致、

    David