This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718Q1 OCP 功能咨询

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620015/drv8718-q1-drv8718q1-ocp-function-consulting

器件型号: DRV8718-Q1

尊敬的团队:

   当 DRV8718 未驱动 MOS FET 且我们的离线诊断未开路时、如果发生 MOS FET 接地短路、我们的 DRV8718 OCP 功能是否会正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuang、  

    感谢您的提问。  

    我来解释一下您的问题 、看看我是否正确理解。 说:  

    1-“当 DRV8718 不驱动 MOS FET 时“、意味着 EN_DRV 被设置为 0b 或 DRV_OFF:高电平、这会禁用输出。  

    2-我们的离线诊断未打开 “您是指 EN_OLSC:0B 禁用离线诊断吗? 如果是、这种情况意味着没有离线诊断。  

    3-“如果发生 MOS FET 接地短路、我们的 DRV8718 OCP 功能是否正常工作?“  如果在输出被禁用时发生对 GND 短路、则输出上没有电压、因此没有电流通过 FET 、并且不触发 OCP。  

    为了在 MOSFET 未驱动时检测是否接地短路、您需要利用离线诊断功能、并 对外部功率 MOSFET 和负载执行离线短路和开路负载诊断。

    如果输出短接至 GND、则在您打开 MOSFET 时将触发 OCP。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    好极了  

    Motjaba