This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:TPS35DA40GCJDDFR 的行为

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620872/tps35-behavior-of-tps35da40gcjddfr

器件型号: TPS35
Thread 中讨论的其他器件: DRV8329

我们的意图是使用  TPS35DA40GCJDDFR  为了控制 DRV8329 nSleep 引脚、但该引脚也由其他一些电路控制、因此、即使 WDI 具有有效输入、看门狗的/WDO 引脚也可能会被拉低。  

此操作是否会产生任何影响  TPS35DA40GCJDDFR 性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    输出引脚为开漏。  因此、另一个信号将 WDO 拉至低电平不会成为 TPS35 器件运行的问题。 器件将根据所选时序保持监控 WDI 引脚。

    此致、

    Shridhar