This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:需要适用于乳房摄影术应用、基于 SPI 接口的电机驱动器器件型号

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619505/drv8706-q1-need-the-suitable-spi-interface-based-motor-driver-part-number-for-mammography-application

器件型号: DRV8706-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8434、DRV8434S

您好的团队、

请协助我为乳房摄影术应用查找基于 SPI 接口的直流电机驱动器和步进电机驱动器器件型号。

此致、

Jyothi。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jyothi、

    感谢您发送编修。 请告知我们直流电机驱动器和步进电机驱动器的所有要求。 我们需要工作电压、峰值负载电流和连续负载电流、工作环境温度和范围等信息(如果有)、与电机数据表共享将会很有帮助。 每个所需的电机驱动器都需要哪些特定功能?  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。

    我附上了现有的电机数据表和电机驱动器 IC、它们都是基于 PWM 的、但我想看看与基于 SPI 的电机驱动器类型完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。

    我附上了现有的电机数据表和电机驱动器 IC、它们都是基于 PWM 的、但我想看看与 i.MX95 处理器完全相同类型的基于 SPI 的电机驱动器。

    DC MOTO 驱动器部件号:A3950SLP

    步进电机驱动器器件型号:SLA7077MPR

    请检查并提供适合乳房摄影术应用的部件。

    e2e.ti.com/.../1624E012S123-HES179B-16A.pdfe2e.ti.com/.../PKP224U09A.pdf