This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:LC1001 + DRV290xEVM、带 LCS-FL-CYL20:2.

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618771/ulc1001-lc1001-drv290xevm-with-lcs-fl-cyl20-2

器件型号: ULC1001

您好、Sydney、

我正在重新发布以下线程、因为我由于错误而无法回复。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618117/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv290xevm-with-lcs-fl-cyl20

问题 1: 一个相关问题建议将 Amp = 0.7puv 更改为 Amp = 0.8puv。 是否需要进行此更改?

问题 2: 这是什么意思? 这是否意味着我应该在 C14 中安装一个 4.7nF 电容器并移除 C60 电容器?  

问题 3 另外、请告知我是否需要调整任何其他参数来增加 LCS-FL-CYL20 的振动强度。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.这不是必需的。 这只是会增加输出的占空比、基本上会更大的驱动强度。 我实际上建议从 0.7 开始。  

    2. C14 和 C60 只是两个并联的电容器封装。 我们通常填充了 C60、因此建议使用该封装、但两个电容器连接到相同的节点。

    3.放大器是另一种方法。 我建议先保持低电平、然后逐渐增加。  您只需要防止过度驱动 LCS。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sydney、

    [quote userid=“523771" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618771/ulc1001-lc1001-drv290xevm-with-lcs-fl-cyl20-2/6241171 这不是必需的。 这只是会增加输出的占空比、基本上会更大的驱动强度。 我实际上建议从 0.7 开始。  [/报价]

    我知道增大放大器会提高压电式驱动电压。 如果即使校准后压电体的振动能力仍然不足、应调整哪个参数? 目前,镜头不能很好地击退水滴,如下面的视频所示。

    [quote userid=“523771" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618771/ulc1001-lc1001-drv290xevm-with-lcs-fl-cyl20-2/6241171 C14 和 C60 只是两种并联的电容器封装。 由于我们通常填充了 C60、因此我建议使用该封装、但两个电容都连接到相同的节点。

    以下是 LCS-FL-CYL20 的滤波器设置。 如果我理解正确、EVM 的默认 LC 滤波器是否与 LCS-FL-CYL20 的建议设置 (L 22uF、C 4.7nF) 相同? 如果是、应如何调整? 我手头有 1nF、4.7nF 和 10nF 滤波器

    [quote userid=“523771" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618771/ulc1001-lc1001-drv290xevm-with-lcs-fl-cyl20-2/6241171 放大器是另一种方法。 我建议先保持低电平、然后逐渐增加。  您只想防止驱动 LCS 过大。

    放大器是什么意思? 这是否意味着将 Amp = 0.7 的默认值增加到 0.8-0.9 左右?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请期待明天在这里跟进。

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在尝试使用此方法、因此我希望尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 期待您的更新。