This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-CT:DRV2605LEVM-CT revA–使用外部 MCU 对板载 ERM/LRA 进行 I2C 控制

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620860/drv2605levm-ct-drv2605levm-ct-reva-i2c-control-of-onboard-erm-lra-using-external-mcu

部件号: DRV2605LEVM-CT
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

您好:

我正在使用  d. RV2605LEVM-CT (修订版 A)以及外部 MCU。 我想使用 I2C 通信控制板载 ERM/LRA 电机。

我的目标是:

  • 通过 I2C 将外部 MCU 与 DRV2605L 器件连接
  • 在 EVM 板上运行已组装的 ERM/LRA 电机

我参考了可用的文档和用户指南、但无法确定:

  1. 要使用外部 MCU 而非板载控制器、需要哪种跳线配置?
  2. 可独立运行的正确电源配置是什么?
  3. 在 EVM 板上选择 ERM 与 LRA 时是否需要任何特定设置?

是否有任何可用于基本振动播放的 I2C 寄存器初始化序列示例?目前我未通过 I2C 命令从电机获得任何输出。请指导我正确的硬件设置和驱动板载电机所需的最低寄存器配置吗?

谢谢你。