This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:用手旋转直流电机

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620828/drv8210-rotate-dc-motor-by-hand

器件型号: DRV8210

我将此设备与 3.3 伏小型无芯直流电动机配合使用。 我的问题:如果 DRV8210 处于制动或滑行状态并且用户用手旋转 Moror - tp 在连接到齿轮电机的主轴上设置一个杯子。 电机驱动器是否损坏。 任何限制、可能的情况或任何解决方案。 此外、我们使用分流器与驱动器中的 INA 219 一起测量电流。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例程。 INA 219 Sense Over Rsens in “ Figure 9-26. 数据表的“DRL 封装型号的 GND 引脚上的分流电阻器“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    在这种情况下、我建议使用制动器而不是滑行模式。 制动模式是一种低侧电流再循环、通过底部两个 FET 使电流再循环。 滑行模式是一种快速衰减模式、可将电流再循环回到电源电压。 如果在滑行模式下手动旋转电机、则产生的电压可能会大于电源电压并造成损坏。  

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    此致、

    David