This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 的频率

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620856/drv110-frequency-of-drv110

部件号: DRV110

你好,我的 selenoid 发出声音,这是不可能完全去除它。

在数据表中、160k Ω 电阻器的最大 PWM 频率为 25kHz。

但它看起来 DRV 110 在物理上的工作电压会高得多。 使用更高频率的原因和风险是什么? 数据表提到了与该主题相关的一些更改。

 

谢谢你  

罗马