This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:申请原理图设计审查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619429/drv8323r-request-for-schematic-design-review

器件型号: DRV8323R

尊敬的团队:

我想请求您审查原理图设计。 此原理图的参考是 BOOSTXL_DRV8323RH 硬件文件 (SLVC691.ZIP)。 BAT_PWR 电压范围为 18V 至 29V、电机规格为三相 BLDC、250W 功率。 请查看下面的附件、并告知我审核结果。

Schematic_DRV8323R 和 CSD88599Q5DC.pdf 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的分享、下面是我的笔记。

    1、外部元件选型不错。 根据经验、确保电容器的额定电压为引脚上的~1.5 倍至 2 倍。

    2.确保 VDRAIN 具有足够的大容量电容以根据电流负载支持稳定运行。

    3.似乎您已经实现了硬件和 SPI 设备。 您的系统中将使用哪一个?  

    4.在测试电机驱动板时,我建议测试多个 IDRIVE 配置,以找到最适合您的 MOSFET 和系统的设置。 (在缓解振铃的同时实现良好压摆速度平衡)

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的反馈。

    客户将在其系统中使用硬件接口的 DRV8323RH、SPI 接口是可选电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 我没有其他意见。

    当您收到硬件时、请按照我的指南进行 IDRIVE 测试。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已经向客户建议了您的 IDRIVE 测试指南。 我想问一下、他们是否有 IDRIVE 测试问题。

    感谢您的支持。

    此致、