This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:硬件未连接。 无法连接到器件 MSP430F2617。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623421/drv8889-q1evm-hardware-not-connected-failed-to-connect-to-device-msp430f2617

器件型号: DRV8889-Q1EVM

我已按照用户手册说明将 USB 数据线连接至目标板。 但是、使用 DRV8889 EVM GUI 的连接失败。 最初、接口指示它已连接、但一段时间后、它显示断开状态。 您能否帮助我确认出现此问题的原因? 谢谢你。 2.png

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kun、  

    感谢您的提问。  

    EVM 是新 EVM 还是以前使用过? MSP430 是否可能会损坏?  

    您是否会尝试 在 Chrome 上打开基于网络的 GUI VER 1.1.7 并测试 EVM

    dev.ti.com/.../

    此致

    Mojtaba.