This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:汽车级查询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622764/drv8962-q1-automotive-grade-inquiry

器件型号: DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8962

它可能涉及的人:

大家好、我有关于 DRV8962 器件的问题。 DRV8962 器件的 DDW 封装似乎有汽车级版本、但同一器件的 DDV 封装未列出...您是否碰巧知道是否有未列出的 DDV 封装的汽车级版本? 如果没有、我可以联系谁以可能申请为 DDV 封装创建汽车级版本? 非常感谢。  

-顺祝商祺、  

Mathew Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:  

    感谢您与我们联系。 如您所述、我们仅采用 DRV8962-Q1 DDW 封装。 请 向我发送一封电子邮件、其中包含 DRV8962-Q1 DDV 封装的机会信息、并给我一些时间在内部进行调查。  

    此致

    Mojtaba.