This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:有关 DRV8821 步进电机驱动器的勘误信息

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622300/drv8821-errata-information-regarding-drv8821-stepper-motor-driver

器件型号: DRV8821

您好、

您能否分享有关 drv8821 驱动器 IC 中发生间歇性错误的信息? 在我们的电路板中进行测试时、我们看到 IC 运行出现了暂时故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joys、  

    我找不到有关  drv8821 驱动器 IC 中发生间歇性错误的任何信息。  您能详细解释一下发生的问题吗?  故障是如何发生的?  

    相关条款 d

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mojtaba:

    我们使用 DRV8821 来驱动两个步进电机。 其中一个在测试期间停止工作。 我们在运行期间检查了电流和温度、该值处于限值范围内。 已尝试重新启动设备、但无法正常工作。 然后、我们重新刷新、电机继续工作。 因此、临时故障的原因是未知的。 之前是否有客户提出过此问题? 如果有任何勘误表、请提供。

    此致、  

    Joyes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyes、  

    此器件上没有任何勘误表。 您之前提到过 “ 已尝试重新启动设备、但无法正常工作。 然后,我们刷新和电机继续工作“  您是指重新刷写微控制器吗? 您是否检查了使能引脚和 STEP 引脚、VREF、VIN 以及其他输出? 信号是否可用且正确?  

    您能在电机停止工作时捕获以下信号吗?  

    1 — 使能引脚,STEP 引脚

    VREF、电机 1 电流、电机 2 电流。

    此致

    Mojtaba.