This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM:GUI

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617963/drv3946-q1evm-gui

器件型号: DRV3946-Q1EVM

您好、由于我遇到了一个问题、我联系了他。 我下载了该模型的 GUI、并通过电路板运行闪存。 完成此操作后、电路板不再连接到 GUI 甚至端口。 我希望得到一些澄清、说明为什么会出现这种情况。  

谢谢您、  

Landon Gibson。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibson、

    有几个问题  

    1.您能否确认 PVDD 是否已连接、VDD 和 PVDD 是否均已正确发送。

    2.您还能给我一张电路板图片,看看连接了哪些跳线吗

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请随时联系我们。

    谢谢、
    Ibinu