This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:使用直流输入来获得+–100V 输出波形

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, TL431, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613706/drv2700-use-dc-input-to-get--100v-output-waveform

部件号: DRV2700
主题中讨论的其他器件: TL431LMC555

您好的团队、

我是否只能使用直流输入信号来获得+–100V 60Hz 输出?

或者必须使用正弦波到 IN+和 IN-?  

如果客户不需要使用任何 MCU 工作、只需使用 DC5V 来升压+–100V 60Hz?

有可能吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、是  无法实现    仅使用静态直流输入且无 MCU 即可从 DRV2700 获得 60Hz 交流输出。  
    要生成±100V 60Hz 输出、您必须在 IN+  IN- 引脚上提供 60Hz 信号。  DRV2700  充当  高压放大器 、意味着它会使您提供的任何信号相乘;它没有内部振荡器来从直流电源创建自己的交流波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailong:

    因此、我可以使用 555 计时器来创建 IN+  IN- 引脚的 PWM (0V 至 5V)、 或以任何硬件方式设计 60Hz 信号且不使用 MCU。

    该信号使用 0~5V 或+–2.5V"来“来获得±100V 60Hz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 555 计时器 为 DRV2700 生成 PWM 信号、 但为了实现±100V 60Hz 输出、您必须遵循特定的硬件限制。  
    1.使用 555 计时器的硬件实现
    要在没有 MCU 的情况下生成 60Hz PWM 信号、您可以使用中的 555 计时器  非稳态模式  
    • 频率控制 :使用一个 100nF 电容器与 100kΩ 电位计调谐频率精确到 60Hz。
    • PWM 生成 :标准 555 非稳态电路产生方波。 要实现可变占空比 (PWM)、必须使用基于二极管的转向电路(两个二极管和一个电位器)来独立控制计时电容器的充电和放电路径。
    • 电平转换 :用 5V 电压为 555 定时器供电、以确保其输出(针脚 3)为 0–5V、这与 DRV2700 的输入范围兼容。  
    2. DRV2700 输入要求
     DRV2700  是一款能够接受 PWM 或模拟输入的高压压电式驱动器。  
    • 差分输入 (IN+/ IN-)  DRV2700  采用全差分放大器。 对于来自单个 555 计时器的 0V 至 5V PWM 信号:
      • 将 555 输出连接到  IN+
      • 偏置  IN-  基准电压(通常为 2.5V、也即 PWM 峰值的一半)、以便内部放大器能够将信号视为±2.5V 等效信号。
    • 增益设置 :确保 GAIN0 和 GAIN1 引脚设置为适当的硬件增益(例如 40.7dB),以从低电压输入达到目标±100V 输出。  
    3.替代硬件方式:纯正弦波(无 PWM)
    提供清洁剂  60Hz 正弦波  您可以使用、而不是 PWM  维也纳电桥振荡器  运算放大器制成。 这会在 60Hz 下生成真正的±2.5V 模拟正弦波、 DRV2700  可以直接放大至±100V、而不会产生与 PWM 相关的开关噪声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 您好的团队、

    因此、我可以 直接使用±2.5V 模拟正弦波 (60Hz、IN 至 IN+和 IN-)? 客户不需要更改频率。 仅 60Hz

    能提供吗  维也纳电桥振荡器  运算放大器基准电路制作的吗? 谢谢  

    根据 EVM 设置、我只具有函数生成器的 0-5V PWM。 如何使用 2.5V 输入电压?  

    另一个问题是  、我使用的±2.5V 模拟正弦波在 60Hz 输入到 IN+和 IN-之间直接获得 160V 的峰峰值时无法实现 200Vp-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须向信号添加直流失调电压、以便整个波形高于 0V。 我们不直接  为客户设计 Wien Bridge 振荡器。  差分输入 (IN+/ IN-):DRV2700 具有全差分放大器。 对于来自单个 555 计时器的 0V 至 5V PWM 信号:将 555 输出连接到 IN+。 将 IN-偏置至基准电压(通常为 2.5V、即 PWM 峰值的一半)、以便内部放大器能够将信号视为±2.5V 等效信号。 会就其他项目提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    那么、我是否可以使用以下进入 IN+的输出电路和 TL431 将 2.5V 电压转换到 IN-?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该会起作用。 我不是 LMC555 和 TL431 专家、请仔细检查、 针对这两款器件提交单独的工单。