This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8962DDVR 规格表不匹配

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622222/drv8962-drv8962ddvr-spec-sheet-miss-match

器件型号: DRV8962

它可能涉及的人:

 

你好。 我想问一个有关 DRV8962DDVR 器件型号规格表之间差异的问题。 我在下面附上了参考规格 URL。  

www.ti.com/.../drv8962.pdf

之前、在 2023 年 10 月版本的该器件规格中、DDV 封装和 DDW 封装分别有两个单独的引脚序列说明。 但是、在该规格的最近 2026 年 2 月修订版中、对于 DDV 和 DDW 封装、引脚序列似乎已合并为一个引脚序列? 我只是想确认这是真的、或者两种封装是否仍然具有不同的引脚序列...

提前感谢您。  

-顺祝商祺、  

Mathew Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:  

    给您带来不便、我们深表歉意。 我正在努力通过 REV.c 解决该问题。请在下面找到 DRV8962 RevB 数据表。  

    e2e.ti.com/.../SLVSFV6_3D00_5_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us.pdf

    此致

    Motjaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:  

    非常感谢您的回复和帮助解决此问题。 修订后、您能告诉我新修订版何时可用吗? 非常感谢。  

    -顺祝商祺、  

    Mathew Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:  

    REV_B 仍然有效。 我正在处理新版本、以更新一些拼写错误、并将很快发布。  

    好极了  

    Mojtaba.