This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:由外部驱动器控制?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622521/drv7308-control-by-external-driver

器件型号: DRV7308

尊敬的团队:

 

根据该规范、DRV7308 的 6 通道 PWM 控制信号可以接受 15V 电平输入控制。

请帮助确认是否也可以通过前置驱动器使用驱动器 IC 的 PWM 输出单独控制 DRV7308?

这是一个冗余设计问题、请帮助检查、谢谢!