This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:针对负电感开关负载提供 SHx 保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619530/drv8328-shx-protection-against-negative-inductive-switching-load

器件型号: DRV8328

尊敬的:我已经完成 DRV8328C 设计板的开发、但我还有最后一个问题。

实际上、我正在使用 DRV8328 的高侧驱动器(无需低侧驱动器)驱动一个小型启动机电机。

问题在于、当我释放 MOSFET 时、我使用续流二极管来消除负干扰、但这在电池反向连接的情况下不起作用。

首先、我想象 DRV8328 也不会接受 施加到 PVDD 的反相电池电压。

我已经尝试更改 15V 3kW TVS 输出端的续流二极管。 SHx 输出似乎在第一次负载释放时已被损坏。

那么、是否可以为 DRV8328 添加一个针对所提供驱动器 (PVDD) 的 schottky 二极管来保护 DRV8328?

如何保护 SHx 引脚(–10V 绝对最小电压)免受负尖峰脉冲的影响?

提前感谢

Thierry Q

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thierry:

    如果您在 SHx 上看到相当多的振铃、我想这可能也会出现在其他栅极驱动器输出引脚上、因此同样需要对 GHx 至 SHx 进行示波。 您在哪里测量这些信号也很重要、请确保其尽可能靠近驾驶员。

    您使用的是什么栅极电阻器? 您是否看过我们的栅极电阻计算器?

     【常见问题解答】适用于 DRV8328/DRV8329 的栅极电阻计算器 

    为了降低压摆率、需要增加栅极电阻、这将是一个很好的测试、可以看看这是否会影响 SHx 振铃。

    您还可以考虑使用 RC 缓冲器

    https://www.ti.com/lit/ta http/ssztbc7/ssztbc7.pdf?ts = 1772477571675&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdocument-viewer%252Flit%252Fhtml%252FSSZTBC7

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、感谢您的回答。

    栅极电阻器为 330R。 不幸的是、我没有保存示波器屏幕、但我不记得看到任何响铃。 由于 DRV 已损坏、无法重复测试。

    我记得这个问题、我仅使用高侧驱动器输出、因此、当我释放时、没有低侧可以使用续流二极管减少负电感电压。 在电池反向 (12V) 连接(通过续流二极管和 MOSFET 二极管短路)的情况下、该续流二极管不提供任何保护。 为此、我想使用 15V TVS 代替二极管、但 SHx 电压将小于 SHx 的–10V 绝对最小值。 另一种方法是将 TVS 与 MOSFET 并联、而不是在源极和地之间连接。 包括这样、我看到源 (SHx SO) 电压非常接近–10V。

    有没有办法在 SHx 引脚上添加 SHx 串联电阻器和齐纳二极管?

    PVDD 还应使用串联二极管进行保护、但这会增加 VDS 电压差、并可能影响使用 VDS 测量执行的保护操作。  

    应在发生振铃时应用缓冲器、但不足以进行电感能量放电。  

    由于 DRV8328 在反极性方面无法受到保护、因此我认为添加了一个高侧反相作为双向开关。 300A 输出能力的相当昂贵的解决方案。

    BR

    Thierry

    这里是 TVS //与 MOSFET 连接。 电池已完全放电、负脉冲仍接近–10V