This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:不使用降压、并且 MCU 控制的引脚要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615904/mct8316a-buck-is-not-used-and-pin-requirement-for-mcu-control

器件型号: MCT8316A
主题中讨论的其他器件: OPA2333

您好的团队、  

我看到了如何在扫地机器人中应用 MCT、可以通过以下问题获得您的支持吗?  

1.如果未使用降压、则应如何处理 SW_BK、FB_BK 和 GND_BK 引脚? 直接连接到 GND 还是悬空?  
2. DACOUT 和 SOX 引脚是否应连接到 MCU 的通用 GPIO 或专用引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun Liu:

    请参阅下面我的答复

     DVDD LDO 输入来自 FB_BK(降压稳压器输出)引脚、因此当禁用降压稳压器时、FB_BK 需要连接至 AVDD(在 PCB 外部)以使器件正常运行。 SW_BK 可保持悬空、GND_BK 短接至 GND

    2. DACOUT 需要连接到 ADC、SOx 在连接到 ADC 之前也需要缓冲器

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:  

    感谢您的答复! 有几个问题需要咨询您:  

    我在之前的 E2E 中得到了不同的响应、  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614758/mcf8316d-device-selection-and-demo-code/6228965

    DACOUT 用作器件的模拟输出、如果需要监控状态变量、可连接到 MCU 的 ADC 引脚。

    SOX 引脚应与为调试目的提供的测试点保持未连接状态。

    您能否帮助检查是否需要连接 SOX? 此外、如果是、您提到的需要什么“缓冲区“?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    SOx 连接是可选的、 仅当您要使用 MCU 的 ADC 监控任意相位的电流时、才需要这些 DACOUT。 在连接到 ADC 之前、需要使用模拟缓冲器以更好地调节信号。

    此致、

    Rajesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rajesh、  

    关于模拟缓冲器、您指的是 RC 滤波器电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    不可以、由于 SOx 是模拟信号随电流变化、因此需要单位增益模拟放大器/缓冲器。

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rajesh、  

    --- SOx 单通道可以监视 A/B/C 相电流吗?

    ---对于具有单位增益的模拟放大器/缓冲器,有没有  推荐的部件号或参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    是的、可以根据 DAC_SOX_CONFIG 的设置监控任何相位。 对于模拟缓冲器、如果客户想要将其连接到 ADC、可以使用 OPA2333。 适用于 3.3/5V 工作电压

    此致、

    Rajesh