This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:将 DRV8312 无传感器梯形控制代码与 DRV8301 板搭配使用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619240/drv8301-using-drv8312-sensorless-trapezoidal-control-code-with-drv8301-board

器件型号: DRV8301
主题: DRV8312 中讨论的其他器件

您好社区:

我尝试使用 DRV8301 板实现 BLDC 电机的无传感器梯形控制。 我找到了 DRV8312 开发板可用的 CCS 源代码、想知道是否也可以将其用于(或调整)DRV8301 开发板。

我比较了硬件功能、它们似乎在很大程度上兼容。 以前有人尝试过这种方法、还是我应该注意到一些关键差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachith、

    是的、您可能会使用 DRV8312 代码作为参考。 我不确定这是否是我以前见过的、但您还可以参考我们根据一种参考设计提供的一个更通用的代码示例

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010251

    此致、

    Yara