This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:每个通道所需的额定电流以及总芯片电流能力

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1620477/drv3946-q1-required-current-rating-of-each-channel-and-total-chip-current-capacbility

器件型号: DRV3946-Q1

您好团队:
对于 DRV3946-Q1 器件、我们将使用器件来驱动电磁阀、每个通道的直流电流(保持电流)为 2A、我们将持续使用 4A 的器件(保持电流,每个电流为 2A)。  
我是否可以将此部件用于上述规格? 建议是否有任何部分。

请提供每个通道的器件最大保持电流额定值和器件总电流。
 
谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这听起来是 DRV3946-Q1 的一个很好的应用。 峰值电流受 HS 和 LS (IOCP) 的过流保护阈值限制、该阈值约为 11A。 因此、在每通道 2A 下设置保持电流很好。  

    此致、

    David