This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:菊花链应用中的 DRV8718 复位条件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622868/drv8718-q1-drv8718-reset-condition-in-daisy-chain-application

器件型号: DRV8718-Q1

尊敬的团队:

我的客户使用菊花链。 他们表示有时找到电机、无法从 SPI 读取数据、并且器件无法同时运行电机。  

它们板载具有多个菊花链、其中一些带有 2 个器件、其中一些有 3 个器件。 问题发生在随机链上。 但他们不知道线路上的哪个器件已死。 因为它们在发送命令之前读取芯片 ID、所以不会输出数据、所以不会写入任何寄存器。

我让他们拉 nsleep 10 毫秒,他们说仍然失败。 但他们说,如果他们切断电源,重新供电,它可以恢复。

因为数据表并未明确指出 nsleep 是否涵盖了像 POR 这样的所有数字内核复位。 您能否检查是否可能 nsleep 无法覆盖所有数字内核?  

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 将在几个工作日内向您提供反馈。 如果我们需要详细信息、我们需要切换到内部、并要求在内部发布信息。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的提问。

    当 nSLEEP =低电平时、器件进入低功耗状态、这意味着逻辑被复位。  

    如果您需要更多信息、请通过内部联系我们。 然后、请描述此问题是仅针对一个 ECU 发生、还是发生在所有 ECU 中。

    此致

    Shinya