This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8305EN VDRAIN 引脚电阻器值

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622920/drv8305-q1-drv8305en-vdrain-pin-resister-value

器件型号: DRV8305-Q1

TI 团队大家好、

我的客户对 DRV8305EN VDRAIN 引脚的电阻值变化有疑问。

客户了解 VDRAIN 端子的建议电阻值为 100 Ω。 如果将此值从 100 欧姆更改为 470 欧姆、会有什么问题? 他们如何进行检查?

客户正在考虑以下电路配置、以便在施加浪涌时将 VDRAIN 电压保持在 45V 以下、客户希望通过将电阻值从 100 Ω 增加到更高值来降低电阻器和齐纳二极管中的损耗。

它们还考虑使用其他方法来保护 PVDD 引脚和 SH_x 引脚。

此致、

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、可以添加齐纳二极管来帮助减轻浪涌保护。

    选择具有正确参数的二极管非常重要:

    1、击穿电压使其在浪涌条件下触发,不能正常操作

    2.额定功率使二极管能够在浪涌传导事件期间通过它处理功率等级。

    我关于 100 Ω 电阻器的建议是按照数据表中的建议保留、但在实验中可以找到尺寸相同的其他电阻器选项。 这样可以轻松地交换电阻器、从而找到适合您系统的理想行为。 另外、在这里、请注意额定功率和额外电阻带来的热性能。

    谢谢、

    Joseph