This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:自动扭矩算法

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623844/drv8462-auto-torque-algorithm

器件型号: DRV8462

您好 Murugavel、

我认为在低速下使用自动扭矩功能时、有必要注意性能限制。 能否解释一下具体的算法? 此自动扭矩功能应该用于监测 BEMF。  您认为是否可以通过加入放大 BEMF 值的电路来稳定低速运行?

此致、

最大值

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujimoto-San:

    可与客户共享的所有有关自动扭矩算法的信息都发布在 DRV8462 数据表和本 应用手册中。 没有其他信息可供分享。  

    此自动扭矩功能应该用于监控 BEMF。  [/报价]

    该算法不直接监测 BEMF。 它使用 BEMF 信息来计算负载角度 、也就是负载扭矩。 对于此计算、BEMF 需要良好的 SNR。

    您认为是否可以通过加入放大 BEMF 值的电路来稳定低速运行?

    遗憾的是、内部算法块是自包含的、无法为这些块整合任何附加电路、例如放大 BEMF 电压。 放大 BEMF 不仅不是低 BEMF 的解决方案、因为在这种情况下、放大可能无法提高 SNR、对于低 BEMF 值、噪声也会同等放大。  

    此致、Murugavel   

    [/quote]