This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:EVM 的 5V 逻辑程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623615/drv8316revm-5v-logicpegel-for-the-evm

器件型号: DRV8316REVM
主题: DRV8316 中讨论的其他器件

您好、

DRV8316 评估板是否可以在 5V 逻辑电平下运行?
DRV8316 芯片的数据表指示始终存在 5V 逻辑电平。 但是、从评估板的数据表中、我不清楚这是否也适用于没有限制的电路板本身、或者是否必须观察特殊功能。

 

BR、

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、

    是、电路板可以在 5V 逻辑电平下运行。  

    您是否遇到在 5V 逻辑电平下运行 EVM 时遇到任何问题?

    谢谢、

    Joseph