This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-MTR-HVINV:在 TIEVM-MTR-HVINV 上使用外部数字使能和模拟速度控制的指导

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV, DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623959/tievm-mtr-hvinv-guidance-for-using-external-digital-enable-and-analog-speed-control-on-tievm-mtr-hvinv

部件号:TIEVM-MTR-HVINV
Thread 中讨论的其他器件: DAC128S085

TI 团队大家好、

我最近购买了 TIEVM-MTR-HVINV 并成功将其与连接 300 W BLDC 电机 。 按照提供的文档、我能够通过几个步骤启动电机并运行它。 我衷心感谢 TI 团队提供结构良好且详细的文档—这对快速入门非常有帮助。

我现在计划将此设置移至 产品级实现 并希望扩展控制接口。

具体而言、我想实现以下外部控制功能:

  1. 数字输入 至 启用/禁用电机

  2. 模拟输入(通过 POT) 至 控制电机转速

请您澄清一下:

  • 是否有 可用的 GPIO 引脚 结果 子板的 J1、J2 或 J4 连接器 选项 数字输入 ?

  • 是否有 支持 ADC 的引脚 都可用于读取 电位器的模拟电压 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    主板的接头中有未使用的引脚。 但我们没有将任何信号从 MCU 子板路由到它们。 为此、您必须使用提供的文件来设计定制电路板

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接头板上的未使用引脚是 未路由到控制器 这意味着有 在当前设置中无法添加外部 I/O 接口 。

    只需简单说明一下、以下引脚的用途是什么? 是否有可能 重新配置并使用其中任何一种接口进行外部连接 ?

    1. SPI_CLK (DAC)

    2. SPI_POCI (DAC)

    3. SPI_PICO (AI)

    4. SPI_CLK (AI)

    5. SPI_PTE (AI)

    6. SPI_POCI (AI)

    7. SPI_PICO (DAC)

    8. SPI_PTE (DAC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 子板上的引脚用于使用基于 SPI 的 DRV 的功率级、在这种情况下、您需要通过 SPI 初始化 DRV。 DAC 引脚适用于配备 DAC128S085 的 EVM、以将调试数据发送到示波器。 但是、对于 TIEVM-MTR-HVINV、功率级不使用这些 SPI 引脚、因此它们可以改为用作 GPIO。

    至于 ADC、我看不到任何可用的引脚。 除非您设法从电路板上移除 R77、RT1 和 C76、然后将细导线焊接到中点以接触到 ADC。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在答复中包括屏幕截图、但在我编写此文件时遇到了问题。 为了更加清晰、您可以从 TI.com 上的 TIEVM-MTR-HVINV 主页下载原理图文件。

    此致、

    Masoud