This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970EVM:无传感器设置

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10970EVM, DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625142/drv10970evm-sensorless-setup

器件型号: DRV10970EVM
主题: DRV10970 中讨论的其他器件

您好:

我正在尝试连接  BF3211NB2B  BLDC 电机(由 Constar 制造)连接至  DRV10970EVM  平台。 此电机有四个连接:  U、V、W 和 COM  (中心抽头/中性点)。

我已连接以下内容:

  • P1.  —12 伏直流电源
  • P2  —电机 U、V 和 W 相
  • com  —当前未连接

我使用板载电位器来控制电机转速。 但是、电机仅间歇性运行、大部分时间只会产生噪音、无法正常启动。

我怀疑问题与有关  COM(空档/中心抽头)  未连接导线、但在中找不到任何信息  DRV10970EVM 用户指南 (SLAU673)  如何连接这种类型的电机。

请提供以下建议:

  • COM 线应连接到何处  对 DRV10970EVM 板进行测量?
  • 有任何跳线设置  需要为这种电机类型配置哪些跳线?
  • 是否有应用手册或示例  来将 4 线 BLDC 电机连接到该评估板?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRV10970 没有 COM 端口、能否验证霍尔连接?

    验证霍尔角度放置 0 或 30 度以及霍尔偏置。

    请参阅 EVM 用户指南 DRV10970 EVM 用户指南

    谢谢、此致

    Venkatadri S.