This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:电机应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8461, DRV8434A, DRV8834, DRV8424, DRV8425, DRV8462, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624882/drv8834-motor-application

器件型号: DRV8834
Thread 中讨论的其他器件: DRV8424DRV8425、DRV8461、 DRV8462、DRV8434A、 DRV8434S

您好的团队、

 我的客户使用 PKP243D15A2-SG18 作为其电机解决方案

   https://www.orientalmotor.com tw /PKP-zh/products/detail tw?hinmei=PKP243D15A2-SG18

   (2 相 — 1.5A/相;/双极型; 步角–0.1°; 传动比:18:1)

 

  1. DRV8834 是否适用于该应用、或者是否推荐使用任何更大的输出电流解决方案?
  2. 有关的现象  噪声抑制  和  步进损耗  在步进电机旋转期间、是否有任何推荐的方法或优化技术可供使用  电机驱动器 IC ?  (ETC 微步进或更多电源电压…)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    感谢您发送编修。

    DRV8834 是否适用于该应用、或者是否推荐任何更大的输出电流解决方案?

    步进电机  PKP243D15A2-SG18 在其数据表中具有每相 0.55Ω 的低 DCR 和每相 0.77mH 的 L。 基于此、我们建议使用 DRV8424 或 DRV8425、减小 Rdson 会更好。  

    [quote userid=“552213" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624882/drv8834-motor-application  噪声抑制  和  步进损耗  在步进电机旋转期间、是否有任何推荐的方法或优化技术可供使用  电机驱动器 IC ?  (ETC 微步进或更高电源电压…)

    为了实现良好质量的正弦波电流、可能需要 12V 或更高 VM 的工作电压。 DRV8834 仅支持高达 10.8V 的电压。 DRV8424 或 25 最多可支持 33V。这些驱动器还支持高达 256 个 usteps 的操作模式和智能调优衰减模式、可实现超低的可闻噪声。 我们的任何驱动器中都没有失步检测。 但是、DRV8434S、DRV8434A、DRV8452S、DRV8461、DRV8462 等驱动器具有失速检测特性等

    此致、Murugavel