This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:是否可以向 Vref 输入 5V 电压?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624978/drv8426-is-it-okay-to-input-5v-to-vref

器件型号: DRV8426

您好的团队、

该问题基于以下 E2E 论坛主题。

DRV8426E:DRV8426E/P 最大电流 IOCP 和 IREG — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛 



驱动有刷直流电机时、是否意味着可以向 VREF 输入 5V 电压并使用 IREG = 2.27A?
即使这超过了建议的 3.3V 电压、也没有问题吗?

 

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    VREF 输入不得超过建议的最大工作电压 值为 3.3V。即使在高于 3.3V 的情况下不会损坏器件、也无法保证电流调节功能高于最大值 VREF 的值= 3.3V。谢谢。

    此致、Murugavel