This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:想插入分流电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8163-Q1, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623796/drv8163-q1-would-like-to-insert-shunt-resistor

器件型号: DRV8163-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1123

您好的团队、

DRV8163-Q1 是否可以使用如下图所示的分流电阻器?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke Yamamoto:

    由于半桥在器件本身内具有 GND 基准、因此无法使用 DRV8163 实现低侧电流检测。 对于采用该器件内联电流检测的外部电流检测解决方案、则需要执行该操作。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua-San、

    感谢您的回答。 我知道低侧电流检测是不可接受的。 可以使用 TMCS1123 等霍尔效应电流传感器来测量电机电流吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke Yamamoto:

    使用 TMCS1123 没有发现任何问题、但我会为此问题打开一个新主题、以便负责介绍该产品的产品团队能够提供专家意见、确定这是否是此应用的最佳产品、或者他们可能会提及关于在此应用中实现该传感器的其他重要事项。

    此致、

    Joshua