This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300U:数据表错误信息

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300U, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625293/drv8300u-datasheet-wrong-information

器件型号: DRV8300U
主题: DRV8300 中讨论的其他器件

 

尊敬的:

在公式 (2) 中的 DRV8300U 数据表第 18 页上、Vbstuv 给出为 4.5V、而不是典型值 8V。

请检查...

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ismet、

    感谢您的分享。 是的、对于 DRV8300U、这应该为 8.4V。 DRV8300 DS 似乎出现复制错误。

    此致、

    Akshay