This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244 电流检测校准

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625478/drv8244-q1-drv8244-current-sensing-calibration

器件型号: DRV8244-Q1

尊敬的团队:

我的客户希望对 DRV8244 的电流检测进行一些校准。  

因为他们关心 0.2A 到 2A、因为我们的误差与差分电流间的关系不是一条直线、但他们只能用一条直线行走、您能判断是否保持在 25°C、在他们对 0.2A 和 2A 进行校准后误差会有多大、两点;

我在数据表中没有看到漂移规格、如果他们可以在 25°C 和 75°C 上进行校准、漂移是否是线性的? 因此、他们可以计算出有多少个漂移/C  

太棒了!

此致、

Peter Wei