This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:过流保护

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624618/drv8952-overcurrent-protection

器件型号: DRV8952

你(们)好

我们使用 DRV8952 作为 24V 电压的工业数字输出驱动器。 每个半桥控制一个输出。

执行浪涌测试时、器件触发过流保护 (OCP)~4ms。 关闭并再次打开输出。 ~4ms 与数据表重试时间一致、在许多测试中非常一致。 测试电压为–1200V、在测试期间高侧 FET 导通。

我的问题是:如何进行过流检测? 电流在体二极管中流动时、是否可以在关断状态 FET 中触发过流保护?

输出由 TVS 二极管保护。

此致

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    感谢您在此论坛上发布您的问题。

    如何进行过电流检测?

     通过比较流经任何 FET 的有功电流导致的压降来检测过流。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf 的第 22 页第 7.10.4 节“过流保护 (OCP)“第一段。 每个 FET 都有一个专用的过流 保护 OCP 模块。    

    在电流流入体二极管的关闭状态 FET 中是否可以触发过流保护?

    OCP 仅监测并由有源导通状态 FET 电流触发。 它不会通过其体二极管检测关断状态 FET 电流。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel

    感谢您的澄清。 非常感谢。

    BR Henrik