This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:未使用的 CSA 配置

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8329-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624722/drv8329-q1-unused-csa-configuration

器件型号: DRV8329-Q1

你好、团队

客户不希望使用 DRV8329-Q1 的内部 CSA。

如何处理 SP、SN、SO、CSAREF、CASGAIN 引脚? 悬空或接地?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    以下是客户在不使用内部 CSA 时可以执行的操作:

    1.将 SP - SN 连接在一起、然后将它们连接到 GND

    2.一般 — 不连接(悬空)

    3. CSAREF — 视为无连接(悬空)

    谢谢、

    Joseph