This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962EVM:DRV8962 独立使用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8962EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626022/drv8962evm-drv8962-standalone-use

器件型号: DRV8962EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8962

您好:

我最近购买了用于工程的 DRV8962EVM 评估模块。 我打算仅评估和使用 DRV8962 电机驱动器 IC 本身(直接由外部 MCU 驱动)、而不是使用电路板上提供的完整评估设置。

我想问是否可以通过跳线和接头(例如 J4、J8 和其他)将外部 MCU 直接连接到相关控制信号、同时绕过板载控制器/接口电路来操作 EVM 上的 DRV8962。

更具体地说:

  • 能否通过 EVM 接头从外部 MCU 完全控制 DRV8962?

  • 是否有建议的跳线配置可将 DRV8962 与评估板电路的其余部分隔离?

  • 即使使用外部控制器、EVM 上是否有任何信号仍必须驱动或配置?

如果可能、我非常感谢以这种方式使用 DRV8962EVM 的任何指导或示例配置。

感谢您的时间和支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    感谢您的发布。

    我想问、是否可以通过跳线和接头(例如 J4、J8 和其他)将外部 MCU 直接连接到相关控制信号、同时绕过板载控制器/接口电路来运行 EVM 上的 DRV8962。[/报价]

    您可以使用外部 MCU 来提供控制信号。 请参阅 EVM 用户指南第 44 页的下图。 移除跳线、将 J4 和 J8 短接以实现所有控制信号访问。 移除 J6 跳线短接并提供 VREF 输入电压。

    VCC 引脚电压 3.3V 由 USB 连接提供。 您应该保持 USB 连接到计算机、或者移除 J10 跳线短接、并在 TP27 测试点提供 3.3V 电压、而该测试点不再需要连接 USB。  

    [quote userid=“633521" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626022/drv8962evm-drv8962-standalone-use
    • 能否通过 EVM 接头从外部 MCU 完全控制 DRV8962?

    • 是否有建议的跳线配置可将 DRV8962 与评估板电路的其余部分隔离?

    • 即使使用外部控制器、EVM 上是否有任何信号仍必须驱动或配置?

    [/报价]

    如上所述、修改跳线将允许进行外部控制。  

    此致、Murugavel