This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:MCT8316AEVM DACOUT 数据

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316AEVM, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1621251/mct8316aevm-mct8316aevm-dacout-data

器件型号: MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

我目前正在 MCT8316AEVM 上工作、我试图了解来自 DACOUT 引脚的数据、我看到有相当多的变量我们可以监控它们。 我需要描述测量的参数、如它们是什么、如何测量、任何样片波形和文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在内部检查此问题、将很快为您提供更新。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 MCT8316A 器件、这些变量可用于 DAC 输出

    输入占空比:0x40C
    设置占空比:0x502
    当前占空比:0x4F2

    AVS 斜降占空比:0x6BE
    速度 Eqlt 占空比:0x660

    P.U 中的电机转速:0x5AE
    直流总线电源 (PU):0x6EE
    闭环速度参考:0x59C
    速度输出:0x5C4

    谢谢、此致

    Venkatadri S.