This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:更换 LB11988HR 解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C-Q1, MCF8315D, DRV10983, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624526/drv10983-q1-replace-lb11988hr-solution

器件型号: DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV10983、MCF8315C-Q1 、MCF8315D、 MCF8315C

您好的团队、

我建议 DRV10983 为客户更换 LB11988HR。

但我查看了 TI 网站。 还请查找 MCF8315C-Q1 规格。

那么哪一个更好呢? Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    MCF8315C-Q1 或 MCF8315D 是基于 FOC 的控制器、我建议为此应用选择 MCF 器件。

    此外、我们还提供 SmartTune 功能、可简化调谐过程。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您是否有 DRV10983 与 MCF8315C 比较表? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我将使用 ti 工具与之进行比较、以找出大致的差异 。点击此处比较产品

      MCF8315D MCF8315C-Q1 DRV10983
    PDF 数据表 PDF 数据表 PDF 数据表 PDF 数据表
    HTML 数据表 HTML 数据表 HTML 数据表 HTML 数据表
    额定值 目录 影响 目录
    都有效 一个 FET 一个 FET 一个 FET
    控制拓扑 磁场定向控制 (FOC)、无传感器 磁场定向控制 (FOC)、无传感器 无传感器、正弦
    控制接口 1xPWM、模拟、串行 1xPWM、模拟、串行 1xPWM、模拟、串行
    与 (min)(V) 4.5. 4.5. 8.
    与绝对 (max)(V) 间的关系 40 40 30
    功能 5 点可配置速度曲线支持、抗电压浪涌保护可防止过压、无代码磁场定向控制 (FOC)、可配置的电机启动和停止选项、通过自动死区时间补偿提高了声学性能、使用电机参数提取工具 (MPET) 测量离线电机参数、通过 DACOUT 进行可变监控、通过正向重新同步和反向驱动支持转动 5 点可配置速度曲线支持、抗电压浪涌保护可防止过压、无代码磁场定向控制 (FOC)、可配置的电机启动和停止选项、通过自动死区时间补偿提高了声学性能、使用电机参数提取工具 (MPET) 测量离线电机参数、通过 DACOUT 进行可变监控、通过正向重新同步和反向驱动支持转动 降压转换器、初始位置检测 (IPD)、集成 FET、集成电机控制、转子锁定保护、SPI/I2C、转速计/FG 反馈
    工作温度范围(°C) –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装类型 HTSSOP VQFN、WQFN HTSSOP
    引脚数 24 32,40 24
    封装面积 (mm^2) 49.92 24,35 49.92
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 7.8 x 6.4 6 x 4、7 x 5 7.8 x 6.4
    价格|数量(美元) 1.190 美元| 1ku 1.438 美元| 1ku 1.563 美元| 1ku
    链路状态 编程 编程 编程