This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:带传感器 FOC

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622196/tms320f280049c-sensored-foc

器件型号: TMS320F280049C

我正在使用 TI FAST 无传感器 FOC 进行实验室 IS07_speed_control、是否可以使用 SPI 编码器将此工程转换为有传感器 FOC 来测量角度和速度并替换估算的角和速度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您应该在 universal_motorcontrol_lab 中为基于编码器的 FOC 找到 MOTOR1_ENC_N 的预定义符号(当前适用于 F280013x)。 这可以作为 使用 F280049C 迁移基于 SPI 的编码器 FOC 的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、如果您没有其他问题、我们可以关闭此主题