This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:无法达到所需速度

Guru**** 2927370 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, MCF8315D, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1623406/drv10983-not-able-to-achieve-desired-speed

部件号: DRV10983
主题中讨论的其他器件: MCF8315DMOTORSTUDIO

我目前在我们的设计中使用 DRV10983 电机驱动器来控制鼓风机 ebmpapst RV45‑314。 电机转速通过 I²C I ² C 接口进行控制。

目前、我们只能将电机转速提高到大约 35,742 RPM(约为预期速度的 70%) 。 I²C 这一点后、即使通过 Δ I 发出更高速度的命令、电机转速也不会进一步提高。

下面是我们在驱动程序中配置的寄存器值:

 

寄存器

数据值

0x20

0x3F

0x21

0x28

0x22

0x28

0x23

0x00

0x24

0xB0

0x25

0xDA

0x26

0x8F

0x27

0x04

0x28

0xFF

0x29

0xD9

0x2A

0xA9

0x2B

0x0E

 

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 电机转速限制为约的原因可能是什么 35,000 转/分
  2. 有任何问题 特定配置寄存器或参数 这可能限制了最大速度?
  3. 是否有任何建议 配置方法或调优过程 通过 W ü I²C 使用 DRV10983 时、对该电机的性能有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehsan:

    约为预期速度 70%的电机转速限制可能是由覆盖速度命令的内部保护功能((AVS,电流限制或闭环加速)或可能妨碍实现出色高速运行的不正确电机参数配置引起的。 您能提供所有寄存器设置来进一步研究吗?  

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehsan:

    另外、请针对以下各项进行验证

    1.如果 KT 不正确、则可能无法实现最大速度: DRV10983 和 DRV10975 调优指南(修订版 D)

    2.您还可以检查提前期调整: 在 DRV10x 无传感器 BLDC 驱动器中调整超前角

    电机额定电压和施加的电压是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的意见。

    1. 我们根据电机的电气参数计算并选择了 KT 值。 我们还尝试通过几次试错迭代来调整 KT 值;但是、我们测试的其他值要么进一步降低了可实现的最大速度、要么导致电机停止运行。

    2. 在尝试在所需占空比下调整超前角时、我们无法继续、因为 DRV10983 驱动器在这个过程中开始显著升温。

    我们使用的电机是 ebm-papst RV45-3/14 鼓风机。 电机的额定电压为 24V、我们设置中施加的电源电压也是 24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们目前正在使用的产品 闭环加速 因为在闭环中运行为我们的应用提供了所需的气流性能。

    除了之前共享的电机参数寄存器值外、我们只修改了以下值:

    • 寄存器 (0x03)= 0x40

    • 速度控制寄存器值 对应于不同的占空比设置。

    我们的配置中没有其他寄存器发生变化。

    此致、

    Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehsan:

    我还想提出其他几个产品选项。 我们可以通过单独的主题来讨论这些内容。

    关于现有问题和您的第二个观察结果:不正确的超前角会在保持控制器冷却的同时导致显著的电机损耗。 每个场景的相电流波形有助于分析。

    考虑评估我们全新的 MCF8315D 产品。 它在先进的 MOTORSTUDIO GUI 中包含我们的 SmartTune 功能、可实现自动电机调优。

    请观看此处的 SmartTune 演示视频。

    : SmartTune 简介:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.