This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2652:GaN 是否在第三象限中设置为续流二极管?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1624701/lmg2652-is-the-gan-set-as-a-freewheeling-diode-in-the-third-quadrant

器件型号: LMG2652

尊敬的团队:  

关于 GaN FET、我有两个问题需要您帮助解决:  

在规格中、我没有看到任何关于 GaN FET 有内部续流二极管的说明。 我只看到 DS 6.1 中的说明、“GaN FET 未在每个配置(升压中的高侧和降压中的低侧)中测量、用作双脉冲测试仪二极管、并在关断状态第三象限导通模式下实现电感器电流循环。 表 6-1 显示了每种配置的详细信息。 “我不太明白这句话的意思。  

GaN 是否在第三象限中设置为续流二极管? 或者高侧和低侧 GaN 是否都在漏极和源极之间添加了内部二极管?  

 

2.规范说明在 ENINLINH 和 AUX 之间内部添加了单向 ESD 二极管。 这是否可以理解为这三个引脚具有强大的抗干扰能力、即使低压接地和高压接地有一些重叠层、甚至参考 PGND、仍足以确保芯片的安全? 在参考板上、可以看到 L3 的 PGND 和 L4 的低压接地有重叠的层、其中一些信号线部分参考 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、我可以收到您的反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在这里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    1. GaN 具有类似二极管的固有行为、称为第三象限操作。 请查看这些文档以进一步了解:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa36/snoaa36.pdf?ts = 1773356377514&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2. INH 和 INL 都以 AGND 为基准(这些不以 LS 和 HS GND 为基准)。 电平转换位于 IC 内部。 ESD 二极管的作用只是为了确保在施加比 VAUX 更高的电压的情况下、施加在 INH 和 INL 上的电压被钳位到 VAUX。 此 ESD 二极管块没有其他作用。 AGND 引脚在内部连接到低侧源极引脚、即电源 GND (PGND)。

    谢谢、

    Subhransu