This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:它们是否可以设置't 配置所有寄存器并仅使用默认设置?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1626900/mct8329a-can-they-don-t-config-all-the-registers-and-just-use-default-setttings

器件型号: MCT8329A
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIOMCF8329HS

您好的团队、

我的客户希望在电机驱动器应用中使用 MCT8329。

它们之前使用 MCF8329、需要配置过多的寄存器、并且从配置到电机运行需要太长时间。

现在、他们想使用 MCT8329。

Q1:他们不能配置所有寄存器、而只使用默认设置吗?  

问题 2:您是否建议配置任何其他寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    Q1 响应:默认配置参数通常足以满足电机运行要求。

    Q2 响应:应根据电机规格配置电流限制 (CBC) 和过流故障阈值。

    此外、我建议将 MCF8329HS 视为高级 FOC 替代器件。 它包括 SmartTune 功能、可通过 MOTORSTUDIO GUI 访问、以实现自动电机调优。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.