This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:如何将 BLDC 电机转速提高至其基本速度以上。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329RRYEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1625856/mcf8329a-q1-how-can-increase-the-bldc-motor-speed-beyond-its-base-speed

器件型号: MCF8329A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCF8329RRYEVM

如何使用 MCF8329RRYEVM 和 MOROSTUDIO GUI 将 BLDC 电机速度提高至超过其基本速度。

建议要更改的参数。

1) 额定电压:24 V 直流

2) 基极电流:5A

3) 峰值电流: 9A

4) 基本转速:11500

5) 没有。 极点:4.

6) 应用: Vaccume 设备

还分享,如何计算频率 (*RPM), Ke, KT ?